This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.858万:差分输出偏移电压

Guru**** 2364370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/627610/lm48580-the-differential-output-offset-voltage

部件号:LM4.858万

您好,

 

关于LM4.858万的差分输出偏移,我的客户询问了一个问题。

它们的负载(压电)由±30V交流工作,不允许输入超过10mV的直流偏压(在无活动状态下)。

但LM4.858万的差分输出偏移电压为63mV (典型值)。

(问题)

在这种情况下,LM4.858万是否有良好的解决方案?

例如,设置(关闭) SHDN时,输出电平将变成什么?

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    设置SHDN (低电平有效)时,输出电压降至有效值0,并且没有偏移电压,因此它应该与客户的压电压兼容。