This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:高电压设计

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302, LM5107, DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/626844/drv8302-high-voltage-design

部件号:DRV8302
在“线程: LM5107DRV8711”中讨论的其他部件

我需要设计一个200 V DC BLDC控制器,我计划使用DRV8302。 但最大电压是60V,我只能绕过电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dannytt,

    您不能绕过电压。 请查看 www.ti.com/.../TMDSHVMTRPFCKIT 工具包。

    您将需要一个能够将低电压转换为高电压的设备(例如LM5107,尽管它在200V下不工作)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先是Thx。

    我的原始 设计想使用drv8302作为BLDC 控制器,但PVDD1的最大电压为60V。是否有任何方法或电路工作@200~400V DC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,dannytt,

    DRV8302不能在200至400V DC下工作。 信号可以转换为控制半桥驱动器。

    可在此处找到可用于增加操作范围的电路示例: www.ti.com/.../TIDA-0.1227万 此参考设计允许60V DRV8711在更高电压下工作。

    需要附加电路才能为DRV8711提供正确的反馈。 电路在工作电压范围内产生进出DRV8711的电压。

    为DRV8302创建电路时,必须禁用高端VDS监视器。 添加与半桥驱动器串联的附加电路时,可能会出现其它意外结果。