This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:DRV8834,带1/32步微步进

Guru**** 2533760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/627695/drv8834-drv8834-with-1-32-step-microstepping

部件号:DRV8834

尊敬的先生:

我的电机规格如下。  我使用   1/32-Step Microstepping检查了DRV8834。它是否可用于驱动此电机?  我们可以操作的1/32步微步进范围是什么?  谢谢。

电机规格:

步进角度0。 36度
总步数为1000步
脉率60RMP (1000PPS)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lucifer,

    假设电动机的额定电压和额定电流低于DRV8834的额定电压和电流,DRV8834可用于驱动此电动机。

    电机的额定电压和电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    该规格提到额定电压5V,不能解压电流参数。
    请问,1/32步微步的含义是什么? 我需要设置总共1000步。谢谢。

    步进角度0。 36度
    总步数为1000步
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lucifer,

    DRV8834可能会驱动电机。 请确认电流为1.5A或更低。

    有关详情,请参阅表4。 1/32微步进在产生正弦波时产生32个独特的电流调节点。 这可以在某些应用中产生更平稳的操作。

    可在此处找到一些附加信息: www.ti.com/.../slva443.pdf 这是为没有内部索引器的设备编写的。 这些概念适用于具有内部索引器的设备。