请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV110 这一段中必须有一个错误,或至少需要作出重大澄清。 在特定应用中,此零件存在大量问题,不同电机(双电机控制器)出现不一致的'正确'电机制动电流-可能与噪音有关-仍在调查中。 但这一段(虽然不是我的主要关切)混淆不清或错误:
14引脚封装有两个编程引脚,因此,如果14引脚封装有单独的保持电流编程引脚*和*,则峰值电流的保持电流1/6如何?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这一段中必须有一个错误,或至少需要作出重大澄清。 在特定应用中,此零件存在大量问题,不同电机(双电机控制器)出现不一致的'正确'电机制动电流-可能与噪音有关-仍在调查中。 但这一段(虽然不是我的主要关切)混淆不清或错误:
14引脚封装有两个编程引脚,因此,如果14引脚封装有单独的保持电流编程引脚*和*,则峰值电流的保持电流1/6如何?