This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:有关过流跳闸的问题

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/627449/drv8305-problems-about-overcurrent-trip

部件号:DRV8305

尊敬的各位:

我使用 DRV8305- Q1EVM开发板来控制3相BLDC电机。 功率:12V直流

由于  DRV8305 控制寄存器使用默认值,因此在测试期间未发现异常; 电机工作正常。  但是,当  我在  控制寄存器0XC中设置“VDS_LEVEL”值时,这不是我想要的结果。 理论上, 过流保护" 过流跳闸= VDS级别(VDS_LVL)/ MOSFET RDS (ON)(RDS (ON))",板载 MOSFET RDS (ON) = 2mOhm,因此,我将VDS_Level设置为" b'0万 - 0.060 V ",  过流跳闸应 等于30A (" 0.060V / 2mOhm ")。 我使用安培表 检查电流, 测试值比30A小得多。 之后,我尝试了一些价值观。  随着VDS_LEVEL 值的增加,当前  测试结果 会增加,但  当前  测试结果  远低于理论值。  我阅读了一些文档,但 找不到原因。 我不知道如何处理这个问题。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    电流表读数是平均电流还是瞬时电流? 如果是平均值,您可能会读取较低的值。

    读取瞬时电流的其他方法是使用电流探头或示波器探头测量电流感应电阻器之间的电压。

    另外,请记住FET的RDSon会根据结温而变化。