This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FOC BLDC技术

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/627310/foc-bldc-technique

主题中讨论的其他部件:BOOSTXL-DRV8305EVM

你好。 我有一个BLDC电机(不是PMSM),我尝试为其制作场定向控制。 我查阅了很多关于BLDC驾驶技术的文档,没有人解释如何使用FOC驱动BLDC (而非PMSM)电机。 但我发现两个不同的控制器工作方式与之类似(Kelly控制器和vec300 (一些Chine的供应商))。 所有文章和文档都显示了BLDC电机由6步梯形堆肥控制的内容,并在连续讨论PMSM和免费内容后进行了介绍。 我开发了类似PMSM的固件并将其应用于BLDC,但我不知道它的工作效率有多高(没有什么可比较的)。 也许有人可以向我解释一下这种通过FOC驾驶BLDC的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Vitali:
    TI拥有使用FOC驱动BLDC电机的解决方案。 请查看我们的BOOSTXL-DRV8305EVM,此评估模块使用InstaSPIN-FOC解决方案。 有关主板的信息请访问 :www.ti.com/.../boostxl-drv8305evm
    有关InstaSPIN-FOC的更多信息,请阅读此处: www.ti.com/.../spruhj1g.pdf
    我们开发了一些实验来指导和帮助您完成设计。 我希望这对我有所帮助,谢谢。