请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.0983万 您好,
客户需要监控电机温度。 是否可以将温度传感器连接到DRV1.0983万,以防他想要独立运行DRV1.0983万。
此致,Holger
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
客户需要监控电机温度。 是否可以将温度传感器连接到DRV1.0983万,以防他想要独立运行DRV1.0983万。
此致,Holger