This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/DRV2605L:如何在DRV2605L中生成2个波形

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/626807/starterware-drv2605l-how-to-make-2-waveform-in-drv2605l

部件号:DRV2605L

工具/软件:Starterware

尊敬的

 我想制作以下波形以将其输入到LRA

 -  单击(触摸 Home (主页)按钮) :250Hz 1cycle (2Vrms)+ 200Hz 2cycle (2Vrms),正弦波

 - 拆卸                   :250Hz 1cycle (1Vrms)+ 200Hz 2cycle (1Vrms),正弦波

 

您能 告诉我如何在DRV2605L中创建它吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Park,

    DRV2605L无法实现此功能。 您只能以设定的频率播放波形。 您尝试执行此功能的唯一方法是通过I2C在波形第一部分中间更改频率。 这必须通过播放开环波形并使用其中一种触发模式来完成。