This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:模拟输入问题,使用DRV2700EVM驱动压电

Guru**** 2365110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/627105/drv2700evm-analog-input-question-driving-a-piezo-with-drv2700evm

部件号:DRV2700EVM

大家好,

我想使用DRV2700EVM移动平底板。 我正在制作一个"触觉刺激器"装置,让受试者将手放在压电上并检测手指上的短暂敲击。 我有一个LabJack器件,它可以产生0-5 V范围的模拟输出。我想把它输入到压电驱动器中,并希望驱动器(仅)放大模拟输入并用它驱动Pizeo。 输入将是一个单方形脉冲,输出不需要是方形,如果关闭滤波器太困难,我可以接受一些滤波。

我尝试按照说明进行操作,但无法在GUI中设置跳线和设置以执行此操作。 如有任何帮助,我们将不胜感激。 不用说,我不是一个工程师 ,所以我要忍受:)

非常感谢,

AZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,AZ,

    对于初始测试,我将执行下一个设置(我假设您正在使用USB为设备供电):JP10到USB,JP11到USB,JP5和JP6打开,JP9 JP8和JP7到PU,JP13打开,JP12连接,I2C打开。

    根据您想要的输出电压,您可以在50Vpp和200Vpp之间切换,您可以连接反馈电阻J2 J3和J4。 如果将它们全部连接起来,您将获得满刻度输出。

    将您的LabJack设备直接连接到IN+和IN-测试点,如果这是纯模拟信号,则不需要任何滤波。

    我还建议阅读DRV2700EVM用户指南,以便更好地了解这些跳线的功能。

    如果您有任何疑问,请告知我们!

    此致,
    Marko