This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:EEPROM编程时的电源电压寄存器(Reg:0x1A)

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/624221/drv10983-supply-voltage-register-reg-0x1a-at-eeprom-programming

部件号:DRV1.0983万
主题中讨论的其他部件:MSP430G2553

您好,

 

关于DRV1.0983万上的电源电压寄存器(Reg:0x1A),我的客户询问了一些问题。

 

(问题)

(1)此寄存器仅在电机运行期间受支持。

我的理解正确吗?

因为它在目标板(DRV1.0983万EVM-TB)中的示例代码中描述。

但是电机不在该板上运行,它建议在EEPROM编程时停止电机。

所以,我是问这件事以防万一。

 

(2)如果在电动机停止时不支持,您是否有什么好主意来监控EEPROM编程时的电源电压(>22V)?

(我不知道其他电机在默认EEPROM值上的行为。)

 

此致,

Tao2199

e2e.ti.com/.../I2C_5F00_MSP430G2553.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tao2199:

    我对长期拖延表示歉意。

    在马达不运行时检查电源电压的一种方法是禁用设备的休眠/待机。 这可以在GUI的显示选项卡或寄存器0x03和位[7]上完成。 在睡眠/待机模式下,设备将无法读取您提到的注册。

    您可能会遇到设备在待机模式下启动的问题,这可以通过应用SPEED命令使设备退出睡眠模式,写入寄存器,然后关闭SPEED命令来解决。 使用默认设置执行一些功能测试,执行write命令所需的时间不会损坏电机。 您甚至可以使用I2C来模仿速度命令,如果它会使您的编程更容易。

    一旦您设置了EEPROM,您应该能够重新启用睡眠/待机模式(如果您愿意)。

    最佳,

    -Cole