This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871EVM:1MHz输出切块出现问题

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/623243/drv8871evm-i-have-an-issue-with-1mhz-chopping-of-output

部件号:DRV8871EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8871

您好,

我有一个DRV8871评估板,我正在使用外部PWM,我想知道如果PWM频率为100kHz,是否可以使用完整的0 % 至100 % 占空比范围。

我提出这一问题的原因是 ,了解内部充油泵是否有任何特殊要求。

 

此外:  

我正在使用正弦PWM,INA1设置为高,正弦向脉冲INA2以获得正半循环,而INA2设置为高,正弦向脉冲INA1以获得负半循环。

我看到输出电流在负周期的一部分被切换为1MHz,我想知道这是从哪里产生的,我不认为这是电流限制,因为电流只有+/- 0.25Amp。

 

欢迎您提出任何想法,

 

此致,

 

Conor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请查看下面的两个示波器迹线,第一个在OUT1上放大,第二个在1MHz细节上放大。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     抱歉,第二个图像与第一个图像重复,以下是正确的图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Conor,

    您能否提供输入信号以供参考?

    输入的脉冲宽度至少为800ns (建议工作条件的脚注1)。 这将工作循环限制在100kHz到8至92 %。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    第一幅图像是缩小的版本,显示正在发生的情况的整体情况

    第二幅图像显示 IN1上的正弦波脉冲(黄色)及其产生的输出(绿色)

    第三幅图像显示 in2上的正弦波脉冲(蓝色)及其产生的输出(紫色)

    第四幅图像 在第三幅图像的版本中放大。

    第五幅图像是第四幅图像的放大版本。

    输入2 (蓝色)信号上的噪声由输出耦合,换言之,来自微控制器的输出是干净的。

    也可以通过向上和向下调整电源电压,使其回到原始电平来消除噪音,

    但突然间,这种现象再次出现并持续,直到再次循环供电电压。

    此致,

    Conor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Conor,

    您是否可以通过一些更改重新捕获图像:
    1)请将通道2更改为DC
    2)仅当切换OUT2时才会出现噪音。 您能否了解原因?

    现在,我只能评论第二幅图像。 假设in2为高电平,则输出按预期运行。

    一旦信道基于DC,希望噪音被清除,我可以发表更多评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    只需将电容器置于IN1和IN2之间接地即可解决问题,因此看起来就像反馈耦合

    从导致问题的输出。

    了解1MHz中是否有任何意义仍然很有趣。  芯片中是否有以1MHz工作的电路。

    请参阅下面的清洁波形!

    此致,

    Conor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Conor,

    感谢更新的波形。

    之前的波形显示的信号可能已超出绝对最大和最小电压。 因此,很难猜测1MHz的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    我仍有一些问题,想知道您能否解释100 % 工作周期的工作原理?

    我本以为在静态条件下(100 % 占空比),自举电源将停止工作。

    这进而意味着高侧FET驱动器将不再工作。

    然而,它在数据表中的几个方面提到了100 % 占空比。

    此致,

    Conor。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Conor,

    DRV8871具有内部充电泵,可提供在100 % 占空比下驱动高压侧FET所需的电压/电流。 有关详细信息,请参阅7.2 部分。