主题中讨论的其他部件:DRV8871
您好,
我有一个DRV8871评估板,我正在使用外部PWM,我想知道如果PWM频率为100kHz,是否可以使用完整的0 % 至100 % 占空比范围。
我提出这一问题的原因是 ,了解内部充油泵是否有任何特殊要求。
此外:
我正在使用正弦PWM,INA1设置为高,正弦向脉冲INA2以获得正半循环,而INA2设置为高,正弦向脉冲INA1以获得负半循环。
我看到输出电流在负周期的一部分被切换为1MHz,我想知道这是从哪里产生的,我不认为这是电流限制,因为电流只有+/- 0.25Amp。
欢迎您提出任何想法,
此致,
Conor。