This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:如何连接PWM信号,以便我可以在正向和反向行驶时达到电动机的速度。

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/626596/drv8870-how-to-connect-pwm-signal-so-that-i-can-very-the-speed-of-motor-in-forward-and-reverse-direction

部件号:DRV8870

我想 使用DRV8870正向和反向驱动直流电动机  

但我对应该应用PWM信号的引脚感到困惑,

有IN1和IN2  

请建议连接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shubman,您好!

    在大多数情况下,您不需要应用PWM信号来驱动电机。

    将IN1 HIGH (输入1高)和IN2 LOW (输入2低)设置为前进;将IN1 LOW (输入1低)和IN2 HIGH (输入2高)设置为倒车。

    您可以使用VREF和感应电阻设置最大电流。

    如果您需要PWM输入,则PWM in2用于正向,PWM IN1用于反向。

    请注意,如果电流超过断路值,输出可能不会跟随输入。