请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8412 主题中讨论的其他部件:DRV8870,
你(们)好
我们一直在将DRV8870设备用于非常成功地驱动LF天线回路的应用程序。
尽管我们认为DRV8870 3.6A峰值电流限制了我们的发射范围,因此我们一直在寻找使用DRV8412设备来测试是否是这种情况。
我们已经阅读了DRV8412器件的数据表,但我们似乎无法找到DRV8870器件数据表中所谓的制动/慢速衰减(DRV8870数据表第8页)功能。 DRV8412数据表中的其他所有内容看起来都很好,并且可以满足我们的要求。
我的问题是,当PWM_A,PWM_B,PWM_C或PWM_D没有输入时,输出处于什么状态,它是否有效地处于制动/慢速衰减状态,DRV8412数据表中没有表格显示这一点,因为DRV8870数据表中有此表格。 这一点非常重要,因为DRV8412在大多数时间都处于此状态,等待数据到达。
我很感激这是DRV8412的一种非常非常规的使用,但我们正在尝试以LF频率复制一些BPSK数据,以便能够反转环路内的电流,这一点非常重要,DRV8870可以实现我们想要的功能。
此致
Darren