This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8601ZQVEVM:DRV8601ZQVEVM需要更高的VO,差动?

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8601ZQVEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/626319/drv8601zqvevm-drv8601zqvevm-need-higher-vo-diff

部件号:DRV8601ZQVEVM

你(们)好

我们已使用DRV8601ZQVEVM芯片来控制具有外部参考差动反馈的直流电机。

我们正在将PWM占空比从0 % 改变为100 % ,反之亦然,即1000Hz频率和3.3 电压。

VDD由3.7V-4.2V电池和提供。

我们的Vo,Diff最大 值为1,65 V,我们想知道如何获得更多?

根据数据表,我们应该更改RI或RF,但我们不确定哪个电阻器是RI,哪个电阻器是RF,以及是否更好地更改RI或RF。

这是我们的架构

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    如果我在假设VDD = 3.7 3.3 = 3.7V的情况下紧缩您的数字,我得到(VDD - VIN/2)*(47k/47k)= 2.05V。 如果要增加电压,可以增加RF (反馈电阻器),即R21和R4。 RF和Ri的范围是20k - 100kOhm。 RI为R17。
    我希望这能有所帮助。 如果您有任何其他问题,请告知我们。