This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801:PWM可用电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/625904/drv8801-voltage-available-for-pwm

部件号:DRV8801

您好,

我使用的电机的PWM范围为0-16V。 我有一个由WEMOS微控制器触发的Pololu DRV8801驱动程序。 虽然原型正在工作,且VBB = 16V,但PWM操作期间电机的最大可用电压似乎仅为5~6V。

答 这是否正常?

B. 如果是,是否有将整个VBB传递到电机的驱动器板?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shankar:

    DRV8801设备能够在8V至36V的范围内驱动,因此16V应该不是问题。 当您向VBB施加16V电压时,VCP电压是多少?
    您如何控制电机(启用,模式1,模式2)?
    您是否尝试过PWMing而是应用了恒定高信号(100 % DC)? 那么会发生什么呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,
    感谢您的回复。 由于引脚13 (VCP)未作为引脚连接暴露在Polou板中,我没有尝试测量它。 我正在使用DIR和PWM引脚在我的WEMOS代码中分别设置为高和255,据我了解,这与稳定DC一样好。但是,我也会尝试您的建议,并很快恢复。
    从您上面提到的情况来看,这不是正常的吗? 就像在中一样,我应该能够看到所有的VBB都交付给了我们+和Out -,对吗?

    此致
    Shankar