This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8860:更换DRV8860

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8860, DRV777
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/625758/drv8860-replace-drv8860

部件号:DRV8860
主题中讨论的其他部件: DRV777

DRV8860 作为我  的PCB中的继电器驱动器,但 它太贵了, 你能 不能推荐其他设备来代替它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户5.03335153亿,

    您没有指定继电器电压和电流。 假设继电器为12V且每个继电器小于140mA,DRV777可能符合您的需求。