This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8836:DRv8836检测到坏芯片

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8836, DRV8833

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/625416/drv8836-drv8836-detect-bad-chip

部件号:DRV8836
主题中讨论的其他部件: DRV8833

您好,

我有一个运行齿轮电动机的DRV8836应用程序,8.2V约250-300mA电阻为.15欧姆

使用一个通道

它一直工作正常,但突然它就已经死了...所有输入看起来都很好,但我测量的VINT引脚像-2V,似乎不正确。

无故障指示。

芯片是否熔断?如果熔断了,是如何发生的。我认为它可以防止短路和过电流?

困惑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    您能否确认设备是否为DRV8836? DRV8836没有VINT引脚,最大电压为7V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉打字太糟糕了!! 这是DRV8833 PW TSSOP封装双驱动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    感谢您的澄清。

    系统工作了多长时间?
    当时是否对主板/芯片进行了任何探测?


    是否可能存在VINT至GND或VCP至GND短路的情况?
    输出具有短路和过流保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    它已经工作了几个月了。 低负荷循环,从2-6秒关闭到1-2秒打开,长腹带,因此不会受到压力。

    它在工作台上,正在探测其他东西,所以可能是示波器探头短路,但没有这样认为。

    这是一个医疗应用程序,所以我担心从长远看,有些事情不太合适。 如果运行时输出短路,是否会失败?

    芯片在 该应用程序中永远不会变热,因此不会出现过热问题。

    此外,在故障引脚上,我仅使用1个通道,另一个通道挂起,因此我假设两个通道都用于故障引脚。 是否需要执行某些操作来确保开放通道确实会导致虚假故障?

    谢谢