请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV103 您好,
我正在使用DRV103驱动一个13V 13.2 欧姆旋转电磁阀。
我的电路构建在表面安装原型板上。 我没有连接散热垫。
我能够使电路工作几次,但现在,当我接通电源时,它驱动电磁阀,而无需使用输入引脚上的开关。
“状态正常”标志持续为低。
我相信该零件现在已经损坏,我认为这是不可能的。
这些症状是否是损坏部件的症状?
谢谢!
马特