This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:搜索DRV8312DDW损坏原因

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/625211/drv8312-search-for-drv8312ddw-damage-reason

部件号:DRV8312

目前,我们 在应用中使用带电源板的DRV8312DDW设备。

这些设备迄今为止运行良好,但最后一些设备已损坏。

 根据数据表标题,此设备在以下情况下的持续电流限制为3.5A

使用 设备底部的散热垫。

我们将 电流限制设置为4A,并使用CBC电流限制模式。  

4A的限制可能 太大?

我还想问一下,是否存在与设备批次相关的任何问题/勘误表,

损坏的设备的签名 如下:

   DRV8312

   62COZXTG4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Y D,您好!

    我们将进行调查。

    您能否提供一些详细信息?

    您使用DRV8312多长时间了?
    您看到了多少次故障?
    有多少台设备?
    故障是否仅与62COZXTG4代码有关?
    故障是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Rick:

    感谢您的快速回复。
    其他详情如下:

    -我们使用DRV8312大约2年。
    —以前,我们对微控制器软件版本进行了细微的更改,将PWM提供给驱动器。
    -在更改软件版本之前,电机驱动器工作正常(代码为62COZXTG4的设备)。
    -在软件版本更改后,在电机负载下运行电机驱动器会导致不可逆转的损坏,即反向至以前的软件版本将不会有任何帮助...
    到目前为止,该问题在两台设备中都出现过,我们还没有尝试使用同一批中的其他驱动程序运行新软件。
    -故障似乎是"失去了驾驶员的力量",即电机无法在启动后不久再次提供足够的时间来承载电机的负载。
    -将上述设备更换为其它设备(代码38C34NTG4)后,设计再次恢复正常工作,但使用旧软件版本。
    -附加设计带有标记为38C34NTG4的驱动程序设备,也适用于新版本的SW。


    此致,
    Y D