This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-DRV8323RS:改变转弯速度

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/623997/ccs-boostxl-drv8323rs-change-turn-around-speed

部件号:BOOSTXL-DRV8323RS

工具/软件:Code Composer Studio

如何使用具有MSP430 MCU的DRV8323RS评估板更改电动机的转速?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    感谢您的提问。 我们将很快进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    更改斜坡速率延迟是调整周转速度的推荐方法。 XXXX_setup.h参数可根据软件用户指南进行修改。

    有关更多详细信息,固件开发团队的响应如下所示:

    斜率表示占空比的变化速率,或指示占空比中的步进变化。

    斜坡速率延迟指示占空比按斜坡速率递增/递减的频率。在固件中,加速计数以PWM频率更新。 一旦加速度计数达到缓变率延迟,占空比将随缓变率量递增/递减,加速度计数将重置。

    例如:在25MHz系统中,要获得25kHz PWM切换频率,所需的计时器计数为1000计数/40 us / 100 % 占空比。 斜坡率1和斜坡率延迟25意味着:占空比每(25*40US)更新1个计数,即占空比每1毫秒变化0.1 %。 因此,要从0到100 % 占空比,需要1秒。

    同样,对于5的斜坡率和100的斜坡率延迟,表示(5/1000)= 0.5 % 每100*40US =4ms的工作变化。 因此,如果将0更改为100 % ,则需要0.8 秒。

    建议更改斜坡速率延迟,因为斜坡速率指示占空比中的步进变化,它可能会触发电流峰值,以便在占空比中立即实现极高的步进变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    有关固件开发团队提供的加速计数的更多详细信息。

    关于加速计数,它是一个临时变量,在每个PWM中断上递增。 只要计数等于斜坡速率延迟且占空比更新,此值就会复位。

    因此,对于更改电机的加速度/减速,只会修改Ramp Rate/Ramp Rate Delay (缓变率/缓变率延迟),而不会修改Acceleration Count (加速计数),因此文档中未对其进行定义。