请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2605L-Q1 您好,
我将Haptics的设备与汽车信息娱乐系统配合使用。
我对DRV 2605L有一些疑问。
(1)我将考虑通过将处理的PWM信号从输入/三角引脚插入任意波形来驱动触点。
请告诉我在这种情况下所需的最低初始化。
(要设置的地址和要为其设置的数据)
(2)数据表中的7.5 (自动校准)项目中有关于自动校准的说明。
是否需要自动校准?
如果未设置,是否有任何问题?
此致,