主题中讨论的其他部件: USB2ANY, TIDA-0.0652万
TI支持团队,您好!
我正在使用USB2ANY和DRV1.0983万 (TIDA-0.0652万)观察以下错误。
我已更新USB2ANY固件,但在启动GUI时仍观察到注册写入失败。 请就此问题提供建议。
注意:
DRV1.0983万版本信息:3.2 2 (制造日期;2017年5月27日)
操作系统:Windows 10 Pro。
提前感谢您的参与。
此致,
Sunil。 S.B.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI支持团队,您好!
我正在使用USB2ANY和DRV1.0983万 (TIDA-0.0652万)观察以下错误。
我已更新USB2ANY固件,但在启动GUI时仍观察到注册写入失败。 请就此问题提供建议。
注意:
DRV1.0983万版本信息:3.2 2 (制造日期;2017年5月27日)
操作系统:Windows 10 Pro。
提前感谢您的参与。
此致,
Sunil。 S.B.
你好,Sunil,
让我们确保到目前为止我已遵循了该流程。 注意我将在TIDA-0.0652万的上下文中执行此操作:
1)。 我们来检查 USB2ANY固件是否已更新。 如果您插入USB2ANY,请打开USB2ANY固件加载器,您是否看到USB2ANY具有2.7 .0.0 固件? 下面突出显示的图片应该会告诉您要查看的位置。 如果没有,我建议您再次执行USB2ANY指令(C:\Program Files (x86)\TI USB2ANY SDK)
2)。 USB2ANY 使用J4插入I2C连接器(引脚1为SDA, 引脚2为SCL,引脚3为 "GN") , DRV1.0983万使用TP4 (用于VM)和TP6 (用于"GN")至少已通电至24V。 然后打开GUI,硬件连接成功。 如果未连接,错误将显示在下面。
如果您在USB2ANY端找不到I2C连接,请参阅下图:
3)。 连接所有设备后,单击"启用配置",您遇到错误正确吗? 如果单击启用配置并在没有错误的情况下变为绿色,则写入操作将成功地与DRV1.0983万配合使用。 GUI示例如下所示:
请告诉我这是否合理
最佳,
-Cole