This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:DRV1.0983万_USB2ANY-注册写入错误!!!

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/624705/drv10983-drv10983_usb2any--register-writing-error

部件号:DRV1.0983万
主题中讨论的其他部件: USB2ANYTIDA-0.0652万

TI支持团队,您好!

我正在使用USB2ANY和DRV1.0983万 (TIDA-0.0652万)观察以下错误。

我已更新USB2ANY固件,但在启动GUI时仍观察到注册写入失败。 请就此问题提供建议。

注意:
DRV1.0983万版本信息:3.2 2 (制造日期;2017年5月27日)
操作系统:Windows 10 Pro。

提前感谢您的参与。

此致,

Sunil。 S.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sunil,

    让我们确保到目前为止我已遵循了该流程。 注意我将在TIDA-0.0652万的上下文中执行此操作:

    1)。  我们来检查 USB2ANY固件是否已更新。 如果您插入USB2ANY,请打开USB2ANY固件加载器,您是否看到USB2ANY具有2.7 .0.0 固件? 下面突出显示的图片应该会告诉您要查看的位置。 如果没有,我建议您再次执行USB2ANY指令(C:\Program Files (x86)\TI USB2ANY SDK)

    2)。 USB2ANY  使用J4插入I2C连接器(引脚1为SDA, 引脚2为SCL,引脚3为 "GN")  , DRV1.0983万使用TP4 (用于VM)和TP6 (用于"GN")至少已通电至24V。 然后打开GUI,硬件连接成功。 如果未连接,错误将显示在下面。

    如果您在USB2ANY端找不到I2C连接,请参阅下图:

    3)。 连接所有设备后,单击"启用配置",您遇到错误正确吗? 如果单击启用配置并在没有错误的情况下变为绿色,则写入操作将成功地与DRV1.0983万配合使用。 GUI示例如下所示:

    请告诉我这是否合理

    最佳,

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,Cole,

    问题已解决。 谢谢你。

    此致,
    Sunil。 S.B.