This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:标准6-PWM或3-PMW?

Guru**** 2362470 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/624960/drv8301-standard-6-pwm-or-3-pmw

部件号:DRV8301

您好,

我不太理解DRV8301手册中提供的信息。 以下哪种模式是PWM输入的标准模式:6-PWM或3-PWM?

我需要将GL_X和GH_X切换为低,所以我需要将DRV8301设置为6-PWM模式。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis,

    如果您需要同时将GL_X和GH_X设为低电平,则需要6个PWM模式。

    数据表的表1显示了6 PWM操作。

    6 PWM为默认值。