This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:Cannot connect with console (DRV2700EVM-HV500:无法与控制台连接)

Guru**** 2362470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/624465/drv2700evm-hv500-cannot-connect-with-console

部件号:DRV2700EVM-HV500

我已成功更新固件A,但每次尝试连接到控制台时,它都会崩溃。  有任何提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    您使用的是哪个版本的Windows?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kelly,
    我现在正在VMware (虚拟机)上运行Windows 8.1 Pro。 我尝试在专用于Boot Camp的Windows 10 Pro上安装控制台,但它表示无法识别该文件。 有任何提示? 我有一台带Window 7的旧PC笔记本电脑,如果您认为它有帮助,我也可以尝试一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的同事刚发现这些文件需要一个.zip扩展名来扩展Windows 10,现在我可以安装这些文件了。 在占用您更多时间之前,让我看看换用专用硬件是否可以解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的Windows问题是正确的,所有问题都能正常工作,请先尝试使用我的新系统。 感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您发现了问题。 Windows 8和10存在一些奇怪的兼容性问题。 我们目前说,我们仅支持Windows 7,直到我们可以保证支持Windows 8/10。