This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:散热垫

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/624399/drv8323-thermal-pad

部件号:DRV8323

DRV8323S中的散热垫是否已连接至GND,或者是否可以将其连接至GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joc:

    散热垫未连接至GND。 散热垫应连接至GND平面或浮动平面以实现散热。

    建议使用GND平面,如图51所示。