This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8811EVM:无法设置DRV8811EVM软件-"无法启动应用程序与应用程序供应商"

Guru**** 2362470 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8811EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/624138/drv8811evm-can-not-setup-drv8811evm-software---application-cannot-be-started-contact-the-application-vendor

部件号:DRV8811EVM

您好,

我无法设置 DRV8811EVM软件。

我在win10和Win7下尝试。 两个操作系统中出现相同的错误。 Windows说 “无法启动应用程序,请联系应用程序供应商”。

可能是已知错误?

BR,Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oleg,

    我们尚未发现DRV8811EVM软件存在任何问题。

    您指的是USB驱动程序还是应用程序?

    在执行setup.exe之前,请将兼容性模式设置为Windows XP Service Pack 3。 这在过去有所帮助。