请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好,
我正在为汽车应用使用无传感器(方法-波纹电流计数)刷式直流电机。 通过计算电机电流上的纹波(频率约为2.4kHz),可以估算速度和位置。 根据ISO 1.675万-2,将在蓄电池线路上施加超压(Amplitude-2Vpp-offset-12V,频率- 50Hz至25KHz)如何滤除这些噪音? 400µH µF电动机电感较小(μ A),且板中的可用电容器为170 μ A。这些值不足以滤除噪声。
请建议一些经济高效的方法来过滤这些噪音?
提前感谢
Bhupathi