This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:使用感应电阻器

Guru**** 2362860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/623929/drv8703-q1-use-of-the-sense-resistor

部件号:DRV8703-Q1

大家好,

DRV8703-Q1是否需要使用感应电阻? 如果不是,请告诉我如何配置SN和SP引脚。

谢谢!

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jared,

    不需要感应电阻器。 如果不使用感应电阻器,请将SN和SP连接在一起,并连接到半桥1的低侧FET的源。

    从数据表中:"确保SP引脚始终连接到半桥1低侧FET的源,即使未使用感应放大器也是如此。"

    所以应该是浮动的。