This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:要求查看DRV8837示意图和布局

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/622731/drv8837-asking-for-the-drv8837-schematic-schematic-and-layout-review

部件号:DRV8837

要求查看DRV8837示意图

大家好,
您能否帮助查看DRV8837原理图和布局?  


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    我们会尽快审阅这些文件并作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    从原理图中:
    R1923至R1928电阻器的用途是什么?
    考虑将C1912更换为较小的电容器。

    从布局中:
    负载需要多少电流?
    使用的铜重量是多少?
    OUTx迹线宽度是否足够?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    请参阅答复。
    DRV8837的问题
    •示意图:
    R1923至R1928电阻器的用途是什么? 用于调试
    考虑将C1912更换为较小的电容器。 仅保留
    •布局:
    负载需要多少电流?1.5A
    使用的铜重量是多少?1盎司
    OUTx迹线宽度是否足够? 5mil

    谢谢!
    SHH