This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8800:VVRP和感应引脚绝对最大额定值

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8800, DRV8880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/623083/drv8800-vtrp-and-sense-pin-absolute-maximum-ratings

部件号:DRV8800
主题中讨论的其他部件: DRV8880

您好,

我们的客户使用DRV8800,有一些问题。

感应引脚电压的绝对最大额定值为+/-500mV,也是的电压

VVRP为500mV。

它是否在启动电机时使用电流调节来损坏设备?

VVRP的变化如何?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    否,在启动时不应使用当前调节来损坏设备。

    VVRP的变异为~+/-mV 10 % (450至550 mV)。

    使用VSENSE进行当前调节时可能会出现问题。 这样做可能会导致1.2毫秒;有关 详细信息,请参阅文章e2e.ti.com/.../54.0152万。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    感谢您的回复。
    我看到DRV8800没有内部PWM时钟。

    谢谢!
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    DRV8880使用可配置的关闭时间调节电流。 接通时间取决于达到当前水平的时间,而断开时间由断开输入设置。