This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:输入脉冲对芯片的占空比影响

Guru**** 2362430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/623161/drv8834-influence-of-duty-ratio-of-input-pulse-on-chip

部件号:DRV8834

我发现,不同输入脉冲的占空比将影响 AISEN的输出电流,所以我想知道,输入脉冲对芯片的占空比有何影响?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户500.7751万,

    输入脉冲的占空比影响进入负载的电流量。

    在许多应用中,输入设置为静态电平,电流使用AISEN/BISEN和AVREF/BVREF进行调节。