This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801:DRV8801半桥配置

Guru**** 2362430 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8801, DRV8816
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/622258/drv8801-drv8801-half-bridge-configuration

部件号:DRV8801
主题中讨论的其他部件: DRV8816

您好,

我有DRV8801,我想用它驱动两个半桥而不是H桥。

是否可行? 我看到只有一个PWM,似乎我无法使用独立的PWM来控制两个半桥。

谢谢!

传真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,传真:

    DRV8801不适用于独立的半桥控制。 还有其他设备具有独立的半桥控制。

    简短列表是 www.ti.com/.../brushed-dc-driver-with-fets-products.page 1/2-H PWM;独立FET控制

    您的应用,电压和电流范围是多少? 可能有更好的选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    我已经在我的应用程序中使用DRV8801,我不想更改组件。
    因此,没有办法配置DRV8801来控制两个独立的半桥MOSFET? 我可以为驱动器提供两个独立的PWM输入来控制两个半桥吗?
    谢谢!

    传真
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,传真:

    否,无法将设备配置为同时独立的半桥操作。 该设备根据数据表中的控制逻辑表运行。

    如果一次只使用一个半桥接器,而另一个半桥接器输出可设置为高或低,则可以在独立半桥接器模式下操作。 这将需要进一步评估才能确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick,

    我们需要逐例评估,因此我认为DRV8816 (www.ti.com/.../DRV8816 将更适合我们的应用,因为我们需要独立控制两个半桥,Vmax=36V。
    谢谢!

    传真
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,传真:

    虚拟机的额定电压是多少?
    预计最大峰值电流和RMS电流是多少?
    建议的设备可能会根据此要求进行更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rick,

    虚拟机的额定电压为24V,但我尚不知道电流。 我们需要尝试不同的负载和用例。

    目前DRV8816似乎适合我们的应用。

    谢谢!

    传真