This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:drv8711

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, DRV8711EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/622409/drv8711-drv8711

部件号:DRV8711

我购买了DRV8711,也有一个步进电机。 是否有办法让LabVIEW与板通信,以便其运行电机? 我知道套件随附了一个软件,但更喜欢使用LabVIEW。  

谢谢!

Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zach:

    开发GUI的目的是突出显示设备的操作。 EVM的开发是为了响应GUI或允许使用其他MCU进行控制。

    有一种使用LabVIEW的方法,但未对其进行记录。 GUI将USB事务发送到EVM,后者将USB转换为UART事务。

    可以读取提供的MCU代码,以确定MSP430如何对UART命令作出反应。

    可以捕获和解释USB命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    MCU代码在哪里? 我找不到它。

    希望您能提供帮助。

    谢谢!

    Zach
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zach:

    有两组代码

    DRV8711EVM
    www.ti.com/.../drv8711evm ->向下滚动到硬件。 有一个zip文件DRV8711EVM_MSP430_source_code.zip

    BOOST - DRV8711
    www.ti.com/.../BOOST-DRV8711 ->向下滚动到BOOP-DRV8711硬件和软件文件(修订版 a)文件位于此处。