This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.1873万:在PWM中使用DRV1.1873万

Guru**** 2361380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/622721/drv11873-drv11873-use-in-pwm

部件号:DRV1.1873万

您好,先生:

   芯片 DRV1.1873万,我想在4Hz到20Hz的频率下使用,它的意思是RMP (240-1200)。 数据表。 我觉得 是合适的。 但我用的速度慢,运行不顺畅。

我是否需要 关注一些注意事项? 或者可以推荐其他类型?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lei您好!

    您能否为我提供有关您正在尝试旋转的电机的更多信息? 可能是数据表还是至少是测量的KT和RM值?

    最佳,
    -Cole