This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:DRV8833输出波形

Guru**** 2362430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/622534/drv8833-drv8833-output-waveform

部件号:DRV8833

尊敬的先生:

我使用EVM测试,请帮助检查波形是否正确?

AIN1_PWM输入,  AIN2_0 ;功能是正向PWM

1)为什么AOUT2 (绿色) 波形较小?

2) AOUT1是否快速衰减?

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stephen:

    您驾驶的负载是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    未连接负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    感谢您提供信息。

    1)为什么AOUT2 (绿色)波形较小?

    AOUT2将会变小。 AOUT2输出将在低输出和高Z输出之间切换

    2) AOUT1是否快速衰减?

    AOUT1在输出高和高Z之间切换 您似乎看到AOUT2 AOUT2上有一些电容负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    对不起,我应该说:“AOUT1在输出高和高Z之间切换 您似乎在AOUT1上看到了一些电容负载。"