This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625:有关初始化过程的问题-数据表错误?

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/622393/drv2625-question-about-the-initialization-procedure---datasheet-error

部件号:DRV2625

我们正在使用DRV2625触觉驱动程序,并且对初始化过程有疑问。 在数据表的第63页上,初始化过程中的步骤3表示“将模式参数(地址0x01)写入值0x00以使设备脱离待机模式”。

我发现这种说法非常令人困惑,因为地址是0x01,是只读状态寄存器(参见第36页),模式参数是在地址0x07中(参见第39页)。

您能否对此陈述作出一些澄清?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Jay,

    这是奇怪的,你是对的。 mode参数是您所说的不同地址,最重要的是,写入任何内容都不会从待机模式中删除设备,它仍需要触发器。

    我将与我的同事核对这份报告,必要时进行尝试,但目前我认为这份声明很有问题。 他将于周二回来,我们将尽快为您提供答案!

    此致,
    Marko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jay:

    这是数据表中的拼写错误。 请忽略此步骤。 设备具有自动进入待机状态。 设备将退出待机模式以播放波形,然后在波形结束时进入待机模式。 没有将设备置于待机模式的控件。