This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRV2624:DRV2624

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/622808/linux-drv2624-drv2624

部件号:DRV2624

工具/软件:Linux

嗨,各位,
我使用固件文件将波形加载到RAM,如果我想播放触觉铃声效果,我应该使用哪种模式,RTP或波形序列器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您要播放RAM中存储的波形,请使用波形序列发生器模式。 如果要以实时模式驱动输出,请使用实时播放模式。