This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801:DRV8801检测PIN

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/622261/drv8801-drv8801-sense-pin

部件号:DRV8801

您好,

我正在使用DRV8801。

我有一个关于SENSE PIN的问题。 如果我不连接感测针脚,会发生什么情况? 我可以让它浮动吗?

谢谢!

传真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,传真:

    如果感测针脚保持浮动,设备将无法正常工作。 请参阅数据表的图6。 SENSE是两个低侧FET的来源。

    必须有从感应引脚到GND的连接。 这可以是感应电阻器或直接连接到GND。 如果直接连接到GND,则禁用VPROPI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick,

    感谢你的帮助。

    br,传真