This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:DRV8833_ xIN1/2输入PWM频率范围

Guru**** 2362430 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/622533/drv8833-drv8833_-xin1-2-input-pwm-frequency-range

部件号:DRV8833

尊敬的先生:

DRV8833_ xIN1/2输入 PWM频率范围?

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen:

    我们将很快进行调查并作出答复。 您正在尝试运行哪个输入PWM频率范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Rick:


    我想运行20kHz。

    但我仍然想知道PWM输入操作范围。

    谢谢!

    Steven