This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRV2624:DRV2624 Wavefrom Sequencer

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/622358/linux-drv2624-drv2624-wavefrom-sequencer

部件号:DRV2624

工具/软件:Linux

嗨,各位,

我对Wavefrom Sequencer模式中的振动方法有疑问。

您能否在Waveencer模式中提供操作过程(示例寄存器设置),以使振动器工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    首先,您需要写入设备的库并制作波形,然后您可以在波形序列发生器模式下播放它。

    设备的RAM中是否有任何内容?

    此致,
    Marko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    我使用固件文件将波形加载到RAM,如果我想播放触觉铃声效果,我应该使用哪种模式,RTP或波形序列器?