This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:使用MATLAB / Simulink的TMS320F2.8027万F's ROM中的快速估算器固件

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/632361/boostxl-drv8305evm-call-fast-estimator-firmware-in-tms320f28027f-s-rom-with-matlab-simulink

部件号:BOOSTXL-DRV8305EVM
主题中讨论的其他部件:MOTORWARETMS320F2.8027万F

您好,

我们的项目需要在MATLAB / Simulink中完成,因此我们不会直接在CCS中编写代码。

我们只想使用快速估算器固件,如下所示:

我们如何在MATLAB / Simulink中集成Motorware?

此致

Marcus Richters

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marcus:

    我们的专家已经联系过,应该很快作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    InstaSPIN_UNIVERSAL.exe如何与TMS320F2.8027万F通信?

    在S4关闭的情况下,它仍然可以工作-它通过JTAG/XDS100v2工作,对吗?

    MATLAB / Simulink能否通过JTAG / XDS100v2与TMS320F2.8027万F通信? 像通用GUI一样...获得id,IQ,扭矩,速度,角度...设置KI,KP和速度

    这将是一个可以接受的解决办法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marcus:

    Simulink/嵌入式编码器将通过XDS仿真器与F2.8027万通信。 但是,我不知道Motorware,所以我不知道您是否可以查看该信号列表。 通常,如果信号或参数位于Simulink模型中,您可以通过MathWorks嵌入式编码器的外部模式查看它们。 如果它们不在模型中,那么我认为您需要做额外的工作,以便以Simulink可以看到的方式发送它们;但我无法提供如何实际执行此操作的建议。

    谢谢,

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唯一能够做到这一点的方法是使用支持InstaSPIN的C2000器件作为环路中的处理器,从器件本身调用EST_run()。 我们不提供任何用于Matlab/Simulink的快速库

    Sean