大家好,我正在尝试让一个LRA触觉执行器与TI的DRV2605L驱动器芯片配合使用。 执行器是来自精密Microdevices 的C10-000:www.precisionmicrodrives.com/.../c10-000-10 mm 线性共振执行器3 mm 型
我已成功完成DRV2605L数据表中描述的校准步骤,但触觉效果较弱,波形与设置指南中的波形不一样。 所以,我可以俯瞰到一些东西。 下面是我正在使用的自动共振校准程序: https://gist.github.com/dingari/db1b1fd7c0e10.043万d17b31e882cfe2a
我正在调用校准例程,其值为v_rms = 2.0 ,v_peak = 2.82 和f_rra = 205。
校准结果为:
- A_CAL_COMP[7:0] = 11
- A_CAL_BEMF[7:0] = 126
- BEMF_Gain [1:0]= 1
这是效果1 (单击)的输出:
这是效果10 (双击)的输出:
这是效果12的输出(三次单击):