This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:有关DRV8301充电泵稳压器和栅极输出源/汇电流规格的问题

Guru**** 1785650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/634599/drv8301-question-about-drv8301-charge-pump-regulator-and-gate-output-source-sink-current-spec

部件号:DRV8301
我们如何确定 针脚CP1和CP2之间应添加的电荷泵电容器的值?  我看到数据表中样例原理图中使用的0.022uF (PVDD额定电压)。 但我也看到数据表中提到 CCP为0.22uF的地方  
这是否与用于为栅极驱动电路GVDD供电的充油泵直流-直流的电流容量相关?  
另外,我看到它说GVDD可以提供30mA (但总电流是30mA还是在GVDD引脚上可以抽出30mA),这个数字是否取决于CP1和CP2之间的电容值?  
此外,是否有方法更改GVDD值?
我还有一个关于峰值电流源和汇容量的问题,我可以通过SPI在寄存器中设置峰值电流容量。 我在数据表中看到以下内容。 假设我在设置1下工作,那么Isource (峰值)应该是1.7A,Isink (峰值)应该是2.3A,对吗? 但是,该数字如何 受到浇口电阻的影响? 在设置这些数字的栅极驱动输出引脚上,DRV8301内部是否已存在一些栅极电阻,还是取决于栅极驱动输出引脚 和MOSFET 栅极之间串联的外部栅极电阻?  
此外,数据表中的Vgs = 2V (源规格)和Vgs = 8v (水槽规格)几乎不会让人感到困惑。 MOSFET的Vgs如何影响峰值电流(源/汇)。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,subrat,


    有关建议的电容器值,请参阅表3。 根据设计推荐这些值。 使用不同的值可能会对设备造成意外应力。


    这是否与用于为栅极驱动电路GVDD供电的充油泵直流-直流的电流容量相关?
    >>是,这些值与当前容量相关。

    另外,我看到它说GVDD可以提供30mA (但总电流是30mA还是在GVDD引脚上可以抽出30mA),这个数字是否取决于CP1和CP2之间的电容值?

    >>这是30mA平均电流。 是的,它还取决于CCP上限和Cgvdd上限的值。

    此外,是否有方法更改GVDD值?

    >>没有。 这是由设计设置的。

    我还有一个关于峰值电流源和汇容量的问题,我可以通过SPI在寄存器中设置峰值电流容量。 我在数据表中看到以下内容。 假设我在设置1下工作,那么Isource (峰值)应该是1.7A,Isink (峰值)应该是2.3A,对吗?

    >>正确。

    但是,该数字如何受到浇口电阻的影响?

    >>如果没有门电阻,则电流正确。 如果添加串联栅极电阻,则电流会降低。

    在设置这些数字的栅极驱动输出引脚上,DRV8301内部是否已存在一些栅极电阻,还是取决于栅极驱动输出引脚和MOSFET栅极之间串联的外部栅极电阻?

    >>电流设置控制内部电路,其作用类似于电流源或汇。 在大多数情况下,不需要外部串联栅极电阻器。 具有串联电阻器的封装空间在FET调谐时是一个很好的主意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    感谢您的迅速回复。

    假设我在设置1时使用最大电流30mA。 我应该为CCP做多少? 现在,我在数据表中默认原理图中提到的22nF位置有它,我确实在数据表中的某些地方看到了220nF。

    谢谢
    亚鼠
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此有何反应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Subraat,
    数据表建议在CP1和CP2之间使用22nF上限。 请使用此值。 谢谢你。