This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:DRV8432驱动2 TEC:输出占空比被限制在非常低的水平

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/635130/drv8432-drv8432-driving-2-tec-output-duty-cycle-is-limited-in-a-very-low-level

部件号:DRV8432

TI专家,您好!

我们使用 DRV8432 单独驱动2个TECs,它支持加热和冷却。  在我们的设计中 ,DRV8432 设置为模式1 (M1=M2=M3=0),具有逐周期电流限制的双全桥。

起初,它很好。 冷却/加热电源由发送至DRV8432的PWM输入占空比控制。

但不知怎么的,在我的一个板中,不管我们如何更改PWM输入占空比,输出X的占空比都固定在一个非常低的值(关于10 %)。 如果占空比为零(PWM_X =低),则OUT X将为低。 这意味着DRV8432正在工作。 但输出占空比在非常低的水平上受到限制。

OTW和Fauly仍然很高,这意味着设备处于正常运行状态。

你对此有什么想法吗?

谢谢。

巴西,

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jon,

    "但不知怎么的,在我的一个板中,无论我们如何更改PWM输入占空比,输出X的占空比都固定在非常低的值(关于10 %)。 "

    这是否意味着您的某些主板工作正常,而另一个主板不工作?
    您是否监控了电流以查看Oc_ADJ是否可能导致此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jon,
    我们尚未收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,只需在下面发布回复(如果线程因超时而锁定,则创建新线程)–谢谢