This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无传感器BLDC电机控制器

Guru**** 2356540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/635545/sensorless-bldc-motor-controller

主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8069万M

您好,我的BLDC电机没有传感器。 如果有任何IC可用于控制和驱动电机,请向我提出建议。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mili,

    系统电压和电机电流是多少?
    您打算使用什么算法?
    请参阅此处的选择指南: www.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生,您好,感谢您的回复。
    系统电压为150-350 V DC
    电机电流最大为16 A (交流)
    电机电压为90-180 V (交流)
    我们打算对我们的无传感器BLDC电机使用场定向控制算法。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    请为上述规格推荐ME解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mili,

    很抱歉回复延迟。

    我们没有可直接控制设备的IC。 有关所需内容的常规配置,请参阅 www.ti.com/.../TMDSHVMTRPFCKIT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    不要为电动机功率额定值而烦恼....

    如果您的人员为任何类型的BLDC和AC三相感应电机提供FOC逻辑。

    我们可以将其升级为 更高的额定功率电机。

    我们实际上对FOC算法的软件逻辑感兴趣,通过监控和获取电机参数的反馈

    请指导我们使用Instaspin Series Controllers (Texas)实现FOC的软件逻辑。

    我们正处于我们项目的专业打字阶段。

    如有可能,请安排您的技术人员到我们公司的浦那分公司访问。

    请尽快回复...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    单击下面的链接,您可以找到许多支持您的要求的设备和参考设计。
    www.ti.com/.../index.shtml

    所有C2000 MCU器件都可用于您的应用,您可以参考选择指南来选择合适的器件,例如TMS320F2.8069万M可能是您的最佳选择,您还可以在网站上找到具有h/w和s/w的相关参考设计。