This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8320H:BOOSTXL-DRV8320H

Guru**** 2357580 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320, INA240, MOTORWARE, DRV8301, CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/631678/boostxl-drv8320h-boostxl-drv8320h

部件号:BOOSTXL-DRV8320H
主题中讨论的其他部件:DRV8320INA240MOTORWAREDRV8301controlSUITECSD8.8539万ND

DRV8320

您好,先生
我想在逆变器设计中使用DRV20H,并使用FOC algortihm来控制我的电机。

我想使用INA240进行线内分流精密相位电流感应,这是一项要求。 每个相位中的相电流将通过并联电阻器在线测量
1-是否可以使用DRV8320H?
2-您能给我一个关于该主题的应用说明吗?
3-如何选择右侧并联电阻器?

非常感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Merlin:


    1-是否可以使用DRV8320H?

    是的,这是可能的。

    2-您能给我一个关于该主题的应用说明吗?

    在这里可以找到许多信息: training.ti.com/instaspin-foc-launchpad-and-boosterpack-boostxl-drv8301-boosterpack ,在MotorWare和controlSUITE中,DRV8301具有许多与DRV8320H相同的块

    3-如何选择右侧并联电阻器?

    并联电阻器的值取决于许多变量,例如电机电流,放大器增益和电阻器功率损耗。 最好使用尽可能低的并联电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    我计划使用FOC算法和DRV8320H驱动BLDC电机?
    我需要6个PWM输入。 对于我的逆变器,我使用CSD8.8539万ND MOSFET,并且我使用INA240进行在线分流精密相位电流感应。

    我的问题:

    1-如数据表第29页所述,我必须将模式引脚连接到AGND?

    2-我1µF在每个VDRAIN和接地上放置一个小电容器(μ L)吗? 如数据表第60页(图51)所详述?

    3-我计划进行线路并联电流感应,第60页数据表(图51)中所示的Rsense是否是必需的?

    4-如何防止高侧源感应输入(SHA,SHB,SHC)振铃?


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Merlin:

    您的问题将在此处回答: e2e.ti.com/.../64.0424万

    如果您有意重复发布,请不要在将来这样做。