This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万Q1EVM:寄存器写入未成功!

Guru**** 2358920 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/634488/drv10983q1evm-register-writing-not-succesful

部件号:DRV1.0983万Q1EVM
主题中讨论的其他部件: USB2ANYDRV1083-Q1DRV1.0983万

尊敬的先生或夫人:

当我启动DRV1.0983万Q1EVM的GUI时,会显示以下错误消息。

 

单击Continue (继续)后,GUI将打开,我将连接到EVM,但当我要编辑相位电阻时,会显示另一条错误消息。

你有什么建议我可以做什么?
固件为2.7 .0.0。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,

    您似乎拥有适用于USB2ANY的正确固件,因此这应该不是问题。 假设EVM在数据表中指定的电压范围内通电, 这意味着通过I2C与器件通信时出现问题。

    具体来说,DRV1083-Q1设备是一种启用睡眠的设备。 这意味着在睡眠模式版本中禁用开关调节器以节省更多能量。 在睡眠模式下,I2C接口被禁用,未存储在EEPROM中的任何寄存器数据将被重置为睡眠模式版本。 要退出休眠模式,速度引脚上必须有电压(V_SPEED > V_DIG_IH)。 我已从数据表中复制 了以下进入和退出睡眠模式的条件:

    不管怎样,这可以通过 顺时针转动板底部的电位计并将分流器放在接头的第一和第二个引脚上的J2上,使其覆盖标有"analog"(模拟)字样的接头一侧来实现。 这将在速度引脚上产生带有一些电压的分压器。 这应允许您使用GUI与设备进行通信。

    希望这能有所帮助,

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Cole,

    感谢您的快速响应,但您的建议不起作用。  
    我不认为EVM处于睡眠模式。
    首先,在EVM上选中了“`Stand by”框。
    其次,我能够在很短的时间内启动EC电机。 ->启动不起作用->需要I2C传输修改。 (我的观点)
    第三点是,即使没有连接任何设备,我也会收到第一条错误消息(再次显示在下面)。  
    所以我认为这可能是软件问题。

    希望您有进一步的想法。

    感谢您迄今为止的帮助。
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编辑:我使用Windows 10。 我希望这不是导致错误的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,Cole,
    我解决了问题,感谢您的抽出时间!

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    我也有同样的问题,你能告诉我如何解决这个问题吗? 非常感谢。

    曾庆红
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,曾先生,

    在我的案例中,我使用了usb2any和drv1.0983万 GUI的安装过程的默认文件路径。 程序安装在ProgramData文件夹中。 但出于安全原因,程序无法修改或创建注册表文件。

    解决方案:
    如果您再次安装两个程序,只需创建另一个文件路径即可正常工作。

    希望这能有所帮助

    此致

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:
    您的解决方案非常有用。 非常感谢。
    曾庆红