This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8880:索引器计时要求信息。

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8818, DRV8880, DRV8880EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/634709/drv8880-indexer-timing-requirements-information

部件号:DRV8880
主题中讨论的其他部件:DRV8818,,

Dose DRV8880 Indexer Timing Requirements (剂量DRV8880索引器计时要求)具有DRV8818等详细信息。

包括 ( tWAKE, tSLEEP,Tenable, tDISABLE, tRESETR,  tRESET)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔图尔,

    看起来数据表的"电气特性"部分中有一些值。 以下是值:

    t_wake = 1.5 毫秒
    T_SLEEP = 100 us

    DRV8880没有重置引脚,因此最后两次测量不相关。

    您是否需要了解t_enable和t_disable?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

             感谢您 的快速响应!

    是的! 我的客户还 需要t_enable和t_disable信息!

    这些信息将更新至DRV8880规范? 如果是,是否有更新计划? 非常感谢!

    乔图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

              还有一个问题!

    以下信息为最小值。 典型值或最大值? 非常感谢!

    t_wake = 1.5 毫秒
    T_SLEEP = 100 us

    乔图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔图尔,

    上述t_wake和t_sleep值是最大值。

    让我向我的团队询问t_enable和t_disable。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

              是否有 t_enable和t_disable的更新? 感谢您的帮助!

    乔图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jodthur:

    使用DRV8880EVM,我测量的t_enable约为300 ns,t_disable约为440 ns。 该值可能会根据您的电动机线圈和电源电压而变化。